This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:欠压恢复

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058578/ds16f95qml-sp-brownout-recovery

器件型号:DS16F95QML-SP

建议的电源电压工作条件为4.5V - 5.5V;如果电源电压出现欠压并超出该范围、此器件是否能够正常恢复? 或者是否需要一直断电和备用?

如果它确实从欠压状态中恢复、那么在需要完全断电之前它是否可以承受最小电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在欠压期间、根据电压电平、可能会发生两种情况。 如果电压过低、器件 将关断。 如果电压不是那么低、器件就会欠电。 在任一种情况下、只要电源恢复正常、器件将恢复正常运行。 无需对器件进行下电上电。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、