This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:输出波形

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058205/pca9539-output-waveform

器件型号:PCA9539

大家好、团队成员。

我将 PCA9539 IC 用于受控 LED。

为了操作 LED、在 P 端口上分配了"H"。

我们的 VCC 为3.3V。

那么、P 端口输出电平中应该不应该有3V 电压?

不过、当方波输出时、输出电压约为1.4V (Vrms)。

芯片的特征是产生方波吗? 如果没有、我必须单独设置它吗?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试从引脚中汲取什么电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KHR、

    驱动 A P 端口引脚作为输出、配置寄存器中的相关位必须设置为0。 然后、根据写入输出寄存器中相应位的值、可以将该引脚驱动为高电平(Vcc)或低电平(GND)。  

    引脚输出状态仅在输出寄存器中的值发生变化(或配置变为输入)时发生变化。 如果您在此引脚上观察到切换行为、则很可能是由于周期性写入输出寄存器或信号由外部源驱动(且 P 端口为高阻态)。 确保在观察到的方波期间没有对 PCA9539进行无关的写入、并仔细检查配置序列是否满足上述说明。  

    我看不到您共享的图像。 您可以再次尝试发布吗? 使用“插入”->“图像/视频/文件”似乎效果最佳。 此外、我不确定您所谓的"H"是在 P-Port 上分配的"。 这是否指的是写入输出寄存器的"1"?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我再次附加我附加的图像。



    这是否指的是写入输出寄存器的"1"?

    =>是的、是的。

    I2C 的上拉电阻 通过2k Ω 连接到 MICOM 端。

    P 端口用作输出。

    每个端口都连接到晶体管的基极端、用于操作 LED。

    我知道、PCA9539的输出电流为每端口25mA、所有端口的输出电流应为100mA 或更低。

    这似乎是电流短缺问题、但根据计算、每个端口的电流为0.23mA。 (总共16个通道、4mA)

    首先、我要求我们的 S/W 团队审核寄存器值、然后我会告诉您结果。

    如果有任何其他解决方案、请回复。

    谢谢、

    此致。