This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:RX5P 与其它器项不匹配

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058291/ds160pr822-rx5p-does-not-match-the-others

器件型号:DS160PR822

您好!

我的客户需要帮助。

在数据表的第5页、RX5P 是唯一一个表示"一个片上100 Ω 端接电阻器将 RXP 连接至 RXN。 通道5。"

但它的补充和所有其他引脚都表示"从引脚到内部 CM 偏置电压的集成50 Ω 端接电阻器"。 通道5。"

请确认这是否为拼写错误。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

    RX5P 和其他 RXnP/N 引脚之间没有差异。 这是一个拼写错误。 感谢您指出这一点。

    此致、、Nasser