This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:内二贝

Guru**** 2932750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058288/tmuxhs4212-internal-diobe

器件型号:TMUXHS4212

您好!

我的客户需要帮助。

 A0P 和 A0N 引脚之间是否存在内部二氧化贝? 如果 有比数据表中提供的更详细的方框图、我们将不胜感激。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它 只是内部 FET 开关。 只要信号共模电压为0-1.8V 且信号振幅为0-900mv、它就可以工作。

    此致

    Brian