This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:PCA9555之间的差异

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058428/pca9535-difference-between-pca9555

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件:PCA9555

大家好、

PCA9535和 PCA9555之间的主要规格差异是什么? 我检查了 D/S、但没有发现结果。 请在这里帮助我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9555数据表的第8.1节规定:

    PCA9555与 PCA9535相同、但包含内部 I/O 上拉电阻器、该电阻器在配置为输入和未驱动时将 I/O 拉至默认高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Stanley、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott