This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:由3.3V 线路驱动器驱动的5V 线路接收器

Guru**** 2747515 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058266/am26c31-5v-line-receiver-driven-by-3-3v-line-driver

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26LV31

能否使用3.3V 线路驱动器 AM26LV31来驱动5V 线路接收器 AM26C32Q?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;差分信号电平不受收发器电源电压的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Yee、

    只要线路接收器满足接收器阈值、线路驱动器可能具有较低的电源电压、并且仍然允许信号正确传播。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott