This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS84A:替换 DS90C363B 的器件型号是否正确?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C363B, SN75LVDS84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132356/sn75lvds84a-is-the-right-part-number-to-replace-ds90c363b

器件型号:SN75LVDS84A
主题中讨论的其他器件:DS90C363B、

您好!

由于半导体短缺、我无法购买我在项目中使用的当前 RBG->LVDS 发送器(DS90C363B)。
我在文档中看到、该项的直接替代项是 SN75LVDS84A。

我们购买 SN75LVDS84A 并将其替换为两块电路板进行测试。
更换后,图像模糊。 下图显示了效果。

https://drive.google.com/file/d/1dXDonz65ia6J9oOjhS794t0J3Whk8OQH/view?usp=sharing

这是我的项目的原理图(在我的高清驾驶中):

https://drive.google.com/file/d/1WS5uKoryP8dJHPqnXt-YchGFSI1VgcgL/view?usp=sharing

显示屏的时钟为50MHz (典型值)。

我们尝试移除 R600、如推荐的数据表所示、不连接引脚14、但没有任何变化。

感谢您的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uilter、

    DS90C363B 可使用引脚14设置输入数据的上升沿或下降沿选通、但 SN75LVDS84A 不会设置。 SN75LVDS84A 始终使用下降沿选通。  

    根据您的原理图、该设计似乎是将引脚14连接到高电平、从而设置上升沿选通。 因此、来自 RGB 源的数据很可能在上升沿随时钟输出、但 SN75LVDS84A 预计会出现下降沿。 这将解释您遇到视频问题的原因。  

    您能否查看是否可以调整源以在下降沿而不是上升沿时钟输出数据?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、感谢您的回复。

    我将与团队进行联系、尽快告知您。

    非常感谢您的参与。