This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:Sigcon Architect 的配置文件

Guru**** 2388580 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132592/ds160pt801-profile-for-sigcon-architect

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、我想使用 usb2any 连接这个重定时器。  我找不到 sigcon architect 的附加文件。 有人可以通过提供这些文件来帮助我吗?

Br、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    可根据要求提供。  我已向您发送了一个朋友请求、以便您可以与我共享您的电子邮件、并且我可以授予访问权限。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nicholaus。  我已接受请求。

    Br、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我已通过私人邮件请求您发送电子邮件。  请回复、我可以设置您的访问权限。