This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000应用的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129258/thvd8000-questions-for-thvd8000-application

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THVD8010THS6222

大家好、

我们的客户正在评估 THVD8000以升级其在商业 A/C 应用中的现有 Homebus 解决方案、他们想要查看以下问题、您能帮助回答吗?

他们希望在超过1000m 的电缆距离内实现19200bps 的数据速率、我们是否可以为 THVD8000提供支持?

2.在上述条件下,我们是否可以支持多达256个节点?

3.您能否帮助与 THVD8000共享一个支持全双工通信的参考设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您的支持!

    1km @ 19.2Kbps (+/-2%占空比失真的最小 OOK 调制为192KHz -可用的最接近调制频率为187.5KHz (这可能导致更多的占空比失真) 然后达到500kHz -使用 THVD8010、您可以选择300kHz -因此 THVD8010可能是最佳选择)。 但是、在该高频率下、调制频率的作用类似于数据速率将 mod 频率提高2倍。 因此、在500kHz 时使用 THVD8000就像1Mbps、在300kHz 时使用 THVD8010就像600Kbps。 使用下表、我们可以得到近似估计值:

    因此、看看红色部分-由于电缆的长度、它将接近300kHz (这也是假设电缆具有120欧姆特性阻抗)

    因此答案是"可能"、但由于 交流损耗高于驱动器可以克服的损耗、衰减可能在1000m 附近会变得有问题。 为了避免这个问题 、可在 THVD8000或 THVD8010的输出上执行线路驱动器-请参阅有关实现线路驱动的应用手册 (显示为高电压、但它也适用于低阻抗系统-这可能被视为一个)应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts=1661441160857

    具体 取决于它的实现方式。 无法按照数据表中建议的方式进行操作、因为收发器的数量将使电感器无法像256个收发器那样正确调整尺寸、因此没有更多的"阻抗"凸点可用于向"接地"添加任何其他连接。 从本质上讲、负载阻抗变得太小、以至于 THVD8000/THVD8010无法驱动。 但是-如果您从一开始就看一下该应用手册-该应用用例适用于高电压和/或低阻抗系统-因此这是可能的、但乍一看可能会更复杂一些。  

    请参阅第1点的应用手册-它包含一个全双工通信、线路驱动器作为原理图附加-所有测试都是在各个部件 EVM 连接在一起的情况下完成 的-由于此器件是半双工器件-每个节点需要2个 THVD80x0器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您对 THVD80x0+THS6222解决方案的评论、您能帮助共享原理图和 PCB 的源参考设计文件吗? 我们可以与客户分享这些信息、以便进行进一步的设计。 BTW、如果我们想进一步降低成本、我们能否仅在主节点或从节点侧使用1个 THS6222来满足上述客户的设计要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我添加了一些有关此应用背后流程的幻灯片以及原理图文件。

    需要注意的一点 是、在使用 THS6222 + THVD8000测试应用时、我们没有构建特定的电路板-我们已经使用了现有的 EVM (在附件中进行了详细说明)、我提供的原理图只是单独的 EVM 原理图放在1页上。 这里的所有内容都可以共享-没有任何机密信息(仅供参考);它只是我在第一次答复中所附应用手册的支持材料。  

    e2e.ti.com/.../THVD8000_5F00_line-driver_5F00_AC-power.pptx

    e2e.ti.com/.../THVD8000_5F00_line-driver_5F00_solar.pptx

    e2e.ti.com/.../THVD8000_2B00_line-driver-AC-board-setup-_2800_006_2900_.pptx

    e2e.ti.com/.../Schem1_5F00_THVD8000_5F00_PLC.pdf

    e2e.ti.com/.../Schem1_5F00_THVD8000_5F00_PLC.SchDoc

    与线路上的其他节点通信的每个节点都需要 THS6222。 如果有节点仅接收数据、而不发送数据、则不需要 THS6222 (但在这种情况下仍需要保护和 HV 接口电路)。 这取决于您可以删除驱动程序的直接用例。 请注意-这是电力线通信的更简单实施之一(固件极少,THVD8000和 THS6222都很小)-如果不是全部,绝大多数都需要某种线路驱动器+数据调制 (在 THS6222和 THVD8000中介绍)。 可以降低系统成本的一个因素是每个节点仅包含1个 THVD8000、而不是推荐的2个 THVD8000 (我在该主题前面发送的应用手册中的图1.2)。 这种方法会使布局变得更加困难、因为它不容易缓解可能使设计过程复杂化的 EMC 问题和信号反射源-但这是可能的、并且会使解决方案的 THVD8000减少1。 我们仅测试了低至1欧姆的负载、因此如果并联的256个节点的有效阻抗大于= 1欧姆 、则可以正常工作。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的详细答复。 我仍然对 THS6222驱动器连接有一个问题、它似乎适用于交流电力线系统、但如何将其连接到直流电力线系统? 您能否帮助建议如何修改以下电路以采用直流总线系统?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    上述电路可用于交流和直流。 上面显示的电路是数据如何连接到共享线路-电源信号无需通过数据接口返回到该节点。 (电源将在其他地方进行-在上面的系统中、电源将被灌入整流器+直流/直流转换器-如果它只是直流、而不是直流/直流转换器)。 电容器和变压器组成一个高通滤波器、以允许数据传输、但会阻止来自线路的直流/低频交流电源。 基准中使用的电容器为1.5kV、用于处理它将阻断的大量能量。 AC_POWER_Line 将是直流电源的正极端子、其中 AC_POWER_Neutral 将是直流电源的返回路径。 PL

    上述设计仅显示如何将数据节点连接到共享电源/数据线路、以便通过耦合传输/接收数据、但阻止电源信号。 只要 HV 接口为数据提供良好的耦合并提供高压系统保护、该设计就完全独立于其设置。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson