This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:时序

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132618/thvd1550-timing

器件型号:THVD1550

大家好、

以下是有关 THVD1550的一些问题。

1)从数据表中可以看出、如果 TX 和 RX 一起被禁用、我们需要重新启用。 是正确的吗?

2) 2)如果 RE 和 DE 连接在一起。 理想情况下、系统将不会进入"停机"模式。 但是、如果信号延迟过大或信号下降不够尖锐、系统是否会意外进入"停机"状态? 如果是、时间限制是否等于禁用时间?  

非常感谢。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    1.是的、您在这里回答正确。 如果 RX 和 TX 都被禁用、则重新为 RX/TX 启用器件需要几微秒的时间。

    这由器件的 VIH 和 VIL 定义、分别为2V (最小值)和0.8V (最大值)。 当控制电压介于0.8V 和2V 之间时、器件处于不确定状态。 对于您的直接问题、具体而言-器件可能会在 TX/RX 启用之前关闭-启用时间(对于 TX、当 RX 处于活动状态时、反之亦然)通常为60ns、而禁用时间通常仅为30ns。 这更像是一个边沿情况、因为测试的延迟对/RE 或 DE 施加了直流电压、所以这个特定用例的启用时间可能会在两个规格之间的某个位置、因为 IC 的环境在应用中是动态的、并且不会违反我们的规定 范围规格。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson