This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:USB 集线器消耗大量电流、需要查看原理图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132632/tusb4020bi-q1-usb-hub-draws-alot-of-current-schematic-review-needed

器件型号:TUSB4020BI-Q1

大家好、TI 论坛、


我已经为物联网模块制作了一个 LGA 到 USB 适配器。

 出于某种原因、TUSB4020BI-Q1从1.1V LDO 汲取大量电流、变得非常热。 (如果供电时间足够长、则最终断开)。

到目前为止、我只注意到我所做的一个设计缺失:


我在 TUSB4020BI-Q1的数据表中注意到了这一点:

我的读取方式是、如果 GRSTz 连接到 GND (在我的设计中)、LDO 1.1V 必须在 LDO 3.3V 之前保持稳定。

 µs LDO 1.1的数据表、我发现启动需要大约800 μ s:


而我的 LDO 3.3V 仅需120 µs μ s:


解决此问题的正确方法是将 LDO 1.1的输出发送到 LDO 3.3上的 EN 引脚、对吧?

但我不确定这是否是我在这里所犯的重大错误、我担心还有更多错误。

由于公司政策的原因、我无法公开分享原理图、但能否将其发送给 TI Guru 进行审核?


如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、
奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    1.1V LDO 可由具有无源复位电路的3.3V LDO 供电 、只要它们接近一起斜升即可。  GRSTz 上的电容器的最小值应为1uF。  您能否确认散热焊盘连接良好?

     您能否提供3.3V、1.1V 和 GRSTz 电源定序的示波器截图?

    请接受我的友谊请求、然后您可以通过私人电子邮件向我发送原理图。

    谢谢

    David