This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:活动 LED 指示灯有点慢

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128930/dp83867ir-activity-led-kind-of-slow

器件型号:DP83867IR

phy 配置 为 RX+TX (默认值)=>在中高流量下、LED 几乎始终开启。 与其他活动 LED 相比、它"更低"。
闪烁寄存器似乎不执行任何操作。

问题:
  • 是否需要慢速闪烁行为?
  • 是否有方法使其像其他活动 LED 一样闪烁?

DP83867IRRGZ

此致、

Christian Dahlke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如果您是指 LED_2、您能告诉我吗?

    我们能否排除闪烁速率对流量的依赖性? 您能否将活动增加到尽可能高的水平、并确认闪烁速率是否相同?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    是的、我指的是 LED_2。

    闪烁在一定程度上取决于流量、但 LED 亮起"太长"。
    我尝试添加视频、最右边的 LED 是 LED_2。 这是一个持续时间(比其他 LED 亮度更低)、而开关上的 LED 闪烁。


     e2e.ti.com/.../WIN_5F00_20220825_5F00_14_5F00_03_5F00_23_5F00_Pro.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是红圈中的 LED:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很抱歉、您的驾驶方向错误。

    默认情况下、DP83867上的 LED_2在有活动时不闪烁。 LED_2在有活动时亮起、而在没有活动时熄灭。

    如果需要闪烁、请将 LED_2编程为突出显示的配置。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我使用了错误的词、我希望 LED 在有活动时亮起。
    但是、正如您在视频中看到的、整个过程都是开启的、而开关上的 LED 闪烁  

    我们尝试使用突出显示的配置、也许这是我们所需要的、但我认为这是针对一个组合的链路/活动 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如果使用了突出显示的配置、当存在链接且没有活动时、LED_2将始终打开。 当有活动时、它将闪烁。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    我们尝试了1011配置、但正如预期的那样、它不是我们想要的。

    我想我们必须使用当前的行为。

    此致、感谢您的支持、

    Christian Dahlke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如有任何疑问、请联系我。