This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:DS16EV5110ASQ/NOPB 部件输出上拉电阻器要求

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132232/ds16ev5110a-ds16ev5110asq-nopb-part-output-pullup-resistor-requirement

器件型号:DS16EV5110A

大家好、

     我正在项目中使用 DS16EV5110ASQ/NOPB 器件、 DVI 输出信号需要上拉电阻器(输出 CML、集电极开路)。 请提供解决方案

此致、

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenekanth、

    我将对此进行研究、并可以在明天提供更新。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上拉电阻器将为50ohm 至3.3V、通常接收器中将包含50ohm 至3.3V 的端接电阻。

    谢谢

    David