This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:使用 COL/CRS 引脚

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130742/dp83867ir-using-the-col-crs-pins

器件型号:DP83867IR

通过 RGMII 接口连接 DP83867IRPAP <-> MAC 时、不使用 COL/CRS (在 DP83867IR 上)引脚。
但是、DP83867IRPAP 应该执行碰撞/载波检测、对吧?

执行碰撞/载波检测时、使用哪个信号通知 MAC?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    COL 和 CRS 信号不在 RGMII 接口中使用、可保持悬空。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我了解 COL 和 CRS 不在 RGMII 中使用、可以保持悬空。

    据我所知、PHY 仍然需要执行"载波侦听"和"碰撞检测"、对吧?
    需要这样做才能查看伙伴是否尝试在总线上通信。

    但如果没有 COL 或 CRS、PHY 如何在发生共校时通知 MAC、或总线可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请参阅 RGMII 标准中的以下内容。  

    谢谢、

    David