This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:当器件通过 USB-C/USB-C 电缆与某些特定 PC 相连时、会发生热插拔问题。

Guru**** 2896570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059508/tusb320hi-hot-swap-issue-happens-when-the-device-connected-with-some-specific-pc-via-usb-c-usb-c-cable

器件型号:TUSB320HI

您好!

在某些情况下、连接 USB-c/USB-c 电缆的主机 PC 无法识别我们的 USB 器件。


我们将在 DRP 模式下使用我们的器件作为默认值。
端口引脚为 NC。
我们尚未通过 I2C 进行任何配置更改。

条件

以下3个条件是发生该问题所必需的。

  • 使用 USB-c - USB-C 电缆直接连接主机 PC 和设备。  
    如果我们改用 USB-A - USB-C 电缆、则其工作正常。
    此外 、当器件通过 USB 集线器连接时、问题不会发生。
  • 此问题仅在某些 PC 上出现。
    不起作用:MSSurface
    工作原理:HP Pro X2
  •  此问题 仅 热插拔情况下发生。
    如果连接了电缆、则器件已开启、将正确识别电缆。

您能给我们一些解决方案或建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图进行审阅?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    下面是我们的原理图。
    基本上、我们的原理图基于数据表中提供的典型原理图。
    您能看到任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: EN 和 VDD 上的3.3V 电压之间有何关系?

    2:出现问题时、您可以在 CC1/CC2和 ID Vbus 上获取波形吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: EN 和 VDD 上的3.3V 电压之间有何关系?
    ->实际上 EN 和 VDD 连接到同一3.3V 线路。
      我对这些引脚周围的图片进行了一些修改。

    schematic

     2:出现问题时、您可以在 CC1/CC2和 ID Vbus 上获取波形吗?
    ->我将尝试获取波形并在稍后上传。

    此致

    Tomohiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 EN 引脚接地端添加1uf 电容。 在上电后50ms、EN 需要保持低电平以进行复位。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    波形。

    通道1:CC1
    通道2:CC2  
    CH3:VBUS
    通道4:ID

    失败:(MS susface)

    成功:(HP Pro X2)

    关于额外容量、我们认为这并不重要。  
    当我们在设备粉末打开之前连接电缆时、设备工作 正常。
    该问题在粉末开启时不会出现。

    此致

    Tomohiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    体层郎:

         有些事情不正确。

    1:对于 DRP、CC1/CC2应在连接之前钟信号、但 CC1/CC2在 高于 UFP 模式的波形上都是低电平。

    2:VBUS 在连接之前已经处于高电平、这对 DFP 或 UFP 都不是很正确。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有更新吗?