This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:Theta_JC 和 Theta_JT 热阻

Guru**** 687780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060191/sn65lvds2-theta_jc-and-theta_jt-thermal-resistances

器件型号:SN65LVDS2

 对于 SN65LVDS2D、在 C/W (8-SOIC 封装)中从结点到底部外壳(Theta_JC)以及在 C/W 中从结到外壳顶部(Theta_JT)的热阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究、并将在收到更多信息后尽快返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下面找到 θ 结壳(顶部)和 θ 结板值。 无法获取  θ 结壳(底部)值。  

    Theta JC、顶部   67.9.
    Theta JB   69.1