This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:运行期间基准电源电压关闭时

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059243/pca9306-when-reference-supply-voltage-turns-off-during-operation

器件型号:PCA9306

大家好、团队、

我对 PCA9306的电源有疑问。

电源 Vref1、2设置如下:
Vref1:3.3V (从侧)
Vref2:5V (主侧)

虽然为 Vref2提供5V 电压、但可以单独在 Vref1侧关闭3.3V 电源吗?

如果可以、SCL1、SDA1、SCL2和 SDA2的状态是否会变为高阻态?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref 引脚不相互隔离;电流将流入 Vref2并流出 Vref1、受到200 kΩ 电阻器的限制。 这可能会部分打开3.3V 电源以及与其连接的任何电源。

    只有当 EN 被强制接地时、所有引脚(Vref/SCL/SDA)才会变为高阻态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro ***、

    我假设在关闭 Vref1时、电压将趋稳至接近于接地。 SCL1、SDA1、SCL2、SDA2的状态实际上取决于电路的设置方式。 EN 引脚电压在每个将 Vref1连接到 Vref2、SDA1连接到 SDA2、SCL1连接到 SCL2的内部 NFET 的栅极上。 根据 EN 的偏置方式、如果 EN 通过200k Ω 上拉电阻连接到 VCC2、则 EN 电压将足够大、达到(Vgs > Vth)、并且 SCL1、SDA1、SCL2、SDA2的状态将为低阻抗。 VREF、SDA、SCL 仅在 EN 电压低至足以关闭内部 NFET 时变为高阻态。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们将您的反馈告知了客户、但我们发现该器件无法满足其目标。

    我们推广了其他类型的器件、以供其使用。 感谢你的帮助。

    此致、

    梁太郎福井