This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:MAX3243E 和 TRS3243E 之间的差异

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243, MAX3243, TRS3243E, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058757/trs3243e-difference-between-max3243e-and-trs3243e

器件型号:TRS3243E
主题中讨论的其他器件:TRS3243MAX3243MAX3243E

大家好、团队、

我们的客户计划因交货问题更换 MAX3243EIDBR、并假设 TRS3243EIDBR 可以作为替代产品。

在另一个 E2E 主题"MAX3243:对比 MAX3243E/TRS3243/TRS3243E"中、我听说 MAX3243E 和 TRS3243E 是 名称不同的相同器件。

客户认为、由于它似乎具有相同的电气特性并且  MAX3243EIDBR 已被评估、因此他们可以使用此器件而无需评估。

我们应该如何回应客户?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro ***、

    MAX3243/TRS3243是相同的器件、具有不同的器件型号、可帮助提供次级供货源。 与非 E 版本相比、MAX3243E/TRS3243E 对 IEC ESD 实施了额外保护。  

    如果客户希望用另一个"E"器件(TRS3243EIDBR 替代 MAX3243EIDBR)替换"E"器件、则没关系。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们告诉客户 TRS3243EIDBR 是具有相同特性的同一器件、他们应根据反馈决定是否进行评估。

    感谢您的支持。

    此致、

    梁太郎福井