This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:当所有8个数字输入都处于激活状态(高电平=24V)时、SPI 读数为00

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060385/sn65hvs882-when-all-8-digital-inputs-are-active-high-level-24v-the-spi-reads-00

器件型号:SN65HVS882

你(们)好。

我们设计了一个必须读取48个数字输入的新电路板。 该电路板为24V 电源、输入也可以为0V 或24V。

我们在链模式下使用 SPI 接口将6个器件 SN65HVS882PWPRG4连接在一起。

当输入不同于"11111111"时、所有输入都能正常工作、但当所有8个数字输入都处于逻辑高电平时、器件读数为0。

当7个数字输入处于逻辑1且其中一个处于逻辑0时、SPI 读取良好值、并且所有组合都是相同的、11111111除外。

6个器件中的每个器件都会发生这种情况。

 

每个输入端的电流消耗都是有限的设置限流电阻、我们尝试了3mA 和1.5mA、但行为是相同的。 我注意到、一次连接一个24V 输入并测量输入电流、电流会增加一点、连接最后4个输入、当7个输入为高电平时、电流会达到最大值、 最后一个输入使电流减小一点、SPI 读取为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    您是否尝试将电流限制设置为甚至低于1.5mA? 不知道为什么全1情况不起作用、但其他情况会很好...您是否已获取范围数据以查看波形中是否存在任何不规则现象? 此外、您能否提供设置的原理图?

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schemi.pdf

    大家好、感谢您的建议、我将尝试降低输入电流并告知您。

    同时、在这里、您可以找到该部件的原理图。

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    原理图对我来说是可以的。 请告诉我、当您从输入电流降低和一些示波器快照中获得结果时、我们可以在传输全部为1时仔细查看器件的实际信号

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我尝试使用100k 的限流电阻降低电流输入、同时使用150k 的限流电阻器来缩小任何结果。

    在附件中、一些示波器图片:黄色= LD、蓝色= CK、紫色= SDI

    除 U3 (最后一个字节)外、所有输入均未连接:波形与00000000、111110、11111111配置相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您将这些信息发送给我。 让我再多看一下这些问题、我将在2013年12月之前为您提供答复。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    这对我来说仍然很奇怪、其他组合的工作情况如何非常好、但仅"1"的输出仍然不正确。 当出现"11111111"情况时、串行器的输入看起来是什么样的? 从本质上讲、您是否获得了您输入的内容?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我尝试在引脚28和 GND 之间更改二极管、这解决了问题。

    我使用的是1N5819HW-7-F、而不是之前安装的 SM4007PL-TP。

    通过此修改、器件行为正确。

    无论如何、感谢您的努力

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    很高兴您能够解决这个问题。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们。

    谢谢!

    Bryan