This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:未使用的 RX 和 TX 引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059336/ds160pr822-unused-rx-and-tx-pins

器件型号:DS160PR822

大家好、团队、  

您能否与我们分享  DS160PR822未使用 RX 和 TX 引脚的建议端接? 是否可以将未使用的 RX 和 TX 保持悬空或使用连接到 GND 的电阻器将其端接?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    这可能不会产生很大的影响、但作为一个好的做法、我们建议使用一个50欧姆接地电阻器端接未使用的 RX 和 TX 引脚。 您还应具有与其他通道相同的去耦电容器。 如果您未使用所有通道4-7、则将 PD1引脚拉高以将其关闭。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    您 说除了.22nF 串联电容器之外、还要将 RX 连接到 GND、TX 连接到 GND? 那么 GND 到 RES 到 CAP 到 RX 输入呢? 100欧姆电阻也能正常工作吗?  TX 侧是否将 TX 输出电容连接到 RES 至 GND?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    你是对的。 GND 至 RES 至 CAP 至 RX 输入。 TX 输出到 CAP 至 RES 至 GND。

    请使用50欧姆电阻器。 这是 PCIe 信号使用的终端。

    谢谢、

    David