This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:澄清了原理图是否正常

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059310/sn75lvds83b-clarify-if-the-schematic-is-ok

器件型号:SN75LVDS83B

您好!

我们目前计划使用 SN75LVDS83BDGGR IC 将24位 RGB 数据转换为 LVDS。

我们希望确认原理图屏幕截图是否正确、以便我们实施您的接口解决方案。

期待您的回复。

谢谢、

Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    感谢您的参与-我们将在下周首先了解您的请求、并提供一个时间表、让您了解我们何时可以回复您  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    我将在下周一之前回顾这一情况并返回给您!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lysny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    以下是我的评论:

    1.确保 LVDS 输出端的差分阻抗为100欧姆。

    2.为 PLLVCC 引脚添加另一个0.1uF 和10nF 电容接地。 该组应靠近 PLLVCC 引脚放置、现有组应与 PCB 设计上的 LVDSVCC 引脚配接。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    感谢您的回答。

    我们上周尝试了这种方法、但我们仍然无法让显示器正常工作。 我确信我们缺少一些基本的东西。 目前、我们的原理图设置 为 SN75LVDS IC 接收来自 STM32H7 UC 的 RGB 数据。

    我们是否有可能发出简短的呼吁来澄清这一问题。

    我将尝试在信使上与您联系。

    提前感谢、

    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamesh、

    在致电之前、您能否详细说明您看到的具体问题? 您能否验证  STM32H7的 PCLK 输入和 RGB 引脚 是否按预期进入? PCLK 频率是多少?  

    您还可以在显示屏上分享详细信息吗? 也许是我们可以查看的显示屏数据表?

    此致、

    Casey