This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:即使未安装 PCIe 设备、主机也会检测到从 PCIe 设备的存在。 移除高速多路复用器后、此问题消失了。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059525/tmuxhs4212-host-detects-the-presence-of-slave-pcie-device-even-if-no-pcie-device-installed-after-remove-high-speed-mux-this-issue-is-gone

器件型号:TMUXHS4212

您好~

最近 、我在我们的设计中看到一个问题、即即使没有安装任何器件、主机 CPU 也会检测 PCIe M.2器件的存在。

删除 TMUXHS4212后、主机 CPU 将不再报告不正确的信息。

我尝试将主机 RX 对0Ω μ F 替换为0.22uF/0402电容器、但 它不起作用。

我的问题是:

1. PCIe 第4代的首选拓扑是什么? 图8 (a)、(b)或(c)?

2.在什么情况下、我需要将主机差分对 TX/RX 偏置为所需的电压?

3. PCIe 第4代是否需要它? 如果需要、PCIe 第4代的建议 VBIAS 电压是多少?

4.我在拓扑中是否犯了任何错误(请参阅下图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇明:

      您可以将其更改为330 NF 吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的帮助。

    TI 的对应方提供了另一种观点、他发现主机 CPU 在信号驱动强度方面非常强、因此反射能力非常强、CPU 无意中会误检测终端器件的存在。

    我们不同类型 CPU 之间的波形证明了这一理论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、哪个 CPU?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它是 Intel Tatlow。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它是 Intel Tatlow。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们也在 与  TI 的同行讨论这个问题、当我们得到任何发现时、我们会告诉您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我想 告诉大家、我们将使用软件方法来解决这个问题。

    这已经在我们的平台上得到了验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请告诉我。

    此致

    Brian