This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:MDIX 和横线、以 Pare 信号为单位

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059128/dp83867e-mdix-and-cross-wire-in-pare-singal

器件型号:DP83867E

数据表部分中引用的数据表。 有一些问题:

当在 PHY 和 RJ45之间镜像信号时、 必须交换*/-信号脉冲? 还是可选的交换? 如果它是可选的、则只能交换部分信号 pare? 是否自动检测到它? 还是需要寄存器配置来启用交叉线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢您的查询。 我看到的是 DP83826的标题、然后是867E 的标题。

    是您对867E 的问题。 如果您要配置镜像模式、请按照数据表说明来反转通道和信号极性。

    请参阅867E EVM。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    我查询867、因为我没有搜索867相关的镜像和交叉线信息。 搜索有关 DP83826的内容。

    因此、如果在硬件/原理图中使用镜像模式(不是来自寄存器配置)、还需要在硬件/原理图中将通道信号极性从*/-反向到-/+?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢你的答复。

    我查询867、因为我没有搜索867相关的镜像和交叉线信息。 但请搜索有关 DP83826的内容。: 不确定我是否完全理解该评论。

    您对镜像模式的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    您还有其他问题吗?

    此致、

    Sreenivasa