This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:驱动程序请求

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059551/tusb422-driver-request

器件型号:TUSB422

我上周从以下地址申请了驱动程序源代码:www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

并在请求之间间隔几天、执行两次。 但我的电子邮件中没有一封信函。 可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以在此处共享电子邮件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当然可以: grechko_vo@navis.ru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否厌倦了下面的特定链接? 您需要填写初始筛查。  

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=247233∏_no=TUSB422-DESIGN&ref_url=hpa_int 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试过。 创建了请求单、并开始了我与支持团队的一位成员之间的支持聊天。 这个人向审批团队发送了几个请求。 但我的请求似乎被拒绝,没有任何解释。 这种情况非常令人难过、但似乎我不得不使用一些华为 Android 驱动程序或自己编写一些简单的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我也无法共享软件包。 您似乎需要使用一些其他参考代码或创建自己的参考代码。