This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:所需的 SigCon Architect 的 DS160PR822配置文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060536/ds160pr822-ds160pr822-profile-file-for-the-sigcon-architect-needed

器件型号:DS160PR822
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

 SigCon Architect 实用程序是否有 DS160PR822-profile 文件? 请提供该信息(如果存在)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:  

    目前、我们没有 DS160PR822的 SigCon Architect 配置文件。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题...

    正如我看到的、DS160PR822数据表4级设置如下所示:

    但 DS160PR410具有其他设置:

    同一系列芯片具有不同的 L2和 L3电平是否确实正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    是的、正确。 这两个器件具有不同的级别。  

    戴维