This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:CSI TX 通道速率选择和偏斜校准

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060467/ds90ub954-q1-csi-tx-lane-rate-selection-and-skew-calibration

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

由于解串器支持的通道速率为400Mbps、800Mbps 和1.6Gbps。 我们是否选择高于所需通道速率的通道速率。 假设我们需要1.24Gbps (对于3840x2160@60、RAW10、4个通道),我们必须在解串器中选择1.6Gbps?

在相关的注释中、数据表显示我们需要针对1.6Gbps 通道速率启用 CSI 偏斜校准。 以防止我们选择800Mbps 通道速率。 如果启用,它是否会发送偏移校准序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您如何获得 1.24Gbps (适用于3840x2160@60fps、RAW10、4通道)?

    在解串器中、您有4个数据通道。 如果您得到1。 从成像器传输2Gbps 数据速率、在解串器上、您可以有2条信道、每条信道的速率为800Mbps。

    系统示例:

     (单击放大)

    是的、如果您选择800Mbps 作为 CSI-2通道速率、 则将启用偏斜校准。 根据 MIPI D-PHY 规范、您需要针对速度大于1.5Gbps 的情况启用偏斜校准;这就是为什么要求1.6Gbps CSI 速度启用偏斜校准的原因。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用串行器输入。 我在解串器本身中使用模式生成。  因此、我应该得到高达1.6Gbps 的 CSI Tx。 不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、您可以使用 CSI_PLL_CTL 寄存器设置 CSI-2 Tx 工作速度。

     954数据表的第7.5.11节"图形生成"中介绍了启用 patgen 之前需要执行的主要步骤。 您可以使用 ALP (模拟 LaunchPad)中的图形发生器选项卡来获取用于图形生成的寄存器设置。

    最棒的

    Shruti