This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:合适的模拟开关产品是什么?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059932/ts3usb3000-what-are-the-appropriate-analog-switch-products

器件型号:TS3USB3000

您好!

是否有任何良好的模拟开关可以切换作为差分输入的1.56Gbps (780MHz 基频)信号的路径?
(路径切换的图像类似于 TSUSB3000)

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDdoor:

      什么类型的信号? LVDS? 多大的振幅。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    为0.4V。
    信号是 UHS-II

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDdoor:

      TSUSB3000将起作用。

    此致

    Brian