This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:AMI 模型

Guru**** 2928320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060165/tusb1002a-ami-model

器件型号:TUSB1002A

您好!  

我尝试使用 ibis/AMI 模型、该模型使用另一种 EDA 工具而不是 ADS。  

我使用 CST 原理图工具。 当我在 CST 中导入时、我不会得到具有2个输入和输出的 ibis 块。  
我是否应单独使用两个块?

如果是、我应该将什么作为 Ctrl 并启用?

非常感谢、祝您一切顺利、

Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    IBIS AMI 模型仅在转接驱动器已激活时显示器件性能、不需要 CTRL 和 ENABLE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 因此、我需要将它们保持打开状态。 我是否应该使用照片中所示的两个块来表示一个器件?

    我可以看到、在 ADS 实现中、情况并非如此。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 ADS 中、有一个转接驱动器 AMI 组件的符号、用于处理将 RX 引脚上的输入传递到 TX 引脚上的输出。 在 ADS 中、器件会考虑该模型。 在您的软件中、您将需要运行以分离仿真、其中一个是输入、另一个是输出。