This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:通过两根导线实现12V 电力输送和低速通信

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527, THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060606/thvd8000-12v-power-delivery-and-low-speed-communicaiton-over-two-wires

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件:TIDA-00527THVD8010

我正在寻找  一个电路、该电路可在汽车应用中实现12V 电力输送解决方案和两条线路的低速通信。  此总线上的数据速率可能非常慢、 只需交换一些简单的消息。

一个想法是使用 RS-485上的 UART。   我已经查看了 TIDA-00527和 THVD8000、但这些解决方案不符合汽车标准。

您是否有适用于此应用的任何其他符合汽车标准的解决方案(现有或路线图)?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    遗憾的是、THVD8000或 THVD8010未通过自动认证。 不过、我想您可以对 TIDA-00527使用自动等级 RS-485、例如 SN65HVD1780-Q1。  

    此致、