This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:是否需要针对 PoE 采取其他预防措施?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848M, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059686/dp83848m-additional-precautions-for-poe-needed

器件型号:DP83848M
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

您好!

我们将在 PoE 供电设备中使用 DP83848M。 它连接到具有 PoE 功能的变压器、如下所示:

然后由桥式整流器进一步处理原始 PoE 电源并进行滤波、以实现5V 直流电压(并从此处获取所需的所有电压)

在生产过程中、我们看到以下数量惊人的故障:以太网 PHY 不再工作(操作系统报告无链接)。 主机仍然可以看到寄存器的读写操作(MDIO 访问)。 因此、与 MAC 通信的 PHY 部分工作正常、但未建立链路。 更换 PHY 可以解决该问题。

PHY 数据表显示了以下参数:

我假设它们也适用于 PHY 的 RX/TX 引脚。 我们可能会遇到一些与 PoE 相关的瞬变(插拔事件? 示波器显示的尖峰远高于10V)-但它们是否会对次级侧造成任何损害?

我的 PHY 和变压器之间的电路是否足够稳健?

我们确实发现一些情况、由于焊接不当、次级侧两个线圈中的一个的中心抽头未正确制造-但我希望这只是没有连接、没有损坏 PHY 收发器。

此致、

低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与有关此主题的适当资源联系。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、变压器是您需要的唯一关键部件。 您正在使用的滤波器应该可以正常工作、功能不需要额外的滤波。 您在哪些引脚之间看到尖峰的测量位置如何? 我不认为这些尖峰会使 PHY 死亡。

    您正使用什么来注入功率? 您使用的是什么标准? 功率等级? 电压和电流?

    通常、您应该能够缩短初级侧的中心抽头、而不会对链路产生任何负面影响。 如果加电和电流不是这种情况、我将检查电流是否过高并且变压器可能已饱和。  

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我们在 RX+/- 或 TX+/-之间使用200MHz 范围测量了10Vpp。 需要多次尝试连接才能捕获尖峰。

    我们使用 PoE 功率注入器、在生产中使用了 TP-Link TL-SF1005P 装置、电缆长度各不相同、但在此设置中小于20m。

    我们为我们的器件指定了以下运行条件、但绝不会产生高耗电:

    ●IEEE802.3af/at/bt 模式 A 的以太网供电(幻象供电)
    ●PoE 3类、高达12.95W
    ●Ω 直流电压范围(PoE):36-57 VDC
    ●μ A 直流最大电流(PoE):400mA
    ●μ A 平均功耗:2.5W

    由于我们只有四根物理连接的导线、因此必须使用数据对(模式 A)。

    器件侧的 PoE 通过 MAX5995B PoE 控制器实现、插入电缆后、PoE 控制器必须进行协商、然后再打开后续 DC/DC (5V)、后者再向为 DP83848M 供电的另一个 DC/DC (3.3V)供电。 因此、存在明显的延迟、并且在 PHY 尚未通电时会出现尖峰。 此延迟也取决于所用的开关(我使用的 Allied Telesis 似乎相当慢)

    我们正在考虑为次级侧 RX/TX 对提供一个额外的 TVS 二极管类型 Würth 82400152 (www.we-online.com/.../WE-TVS-HS)。 但是、除非我知道根本原因、否则这可能不是必需的、也不能解决问题。 数据表未显示 TX/RX 引脚的等效电路、因此我不确定要添加什么保护措施(如果有)。

    我们在次级侧发现了一些 RX 对未连接的中心抽头、但我希望此错误只是具有传输错误、而不是 Fry the PHY。 (可能是由于焊接不当导致的不相关问题、仅在目视检查后才发现)。

    此致、

    低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lo

    感谢您提供更多信息。 您测量的10Vpp 通常通过电容方式从电缆侧耦合到 PHY 侧。 这样的变压器在初级绕组和次级绕组之间始终具有一点电容。

    不需要在那里安装 TVS 二极管、但也不会损坏、会消除您看到的尖峰。 在这里、我会使用 TPD4E05U06、但您提到的也应该可以。

    您使用的是商用 PoE PSE、因此我认为它可以正常工作、不会导致问题。 您给出的额定电流也不会超过变压器允许的电流。

    是否仅中心抽头未正确焊接的器件损坏且无法正常工作? 此系统是否正常工作、但只有少数器件发生故障?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我们确实在现场有一些故障部件,但我尚未收到这些部件。 我们保留在这里的原型没有任何失败。

    在当前生产批次中、由于 PHY 损坏、大量器件具有无法正常工作的以太网。 我不知道它们是否与未正确焊接的变压器相关、但至少有一些确实相关。 有几个单元正在向我发送。

    缺少中心抽头连接(到3.3V)是否会损坏 PHY? 这会有很多解释。

    此致、

    Lothar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果中间抽头也断开、请检查故障装置。 在连接中间抽头的情况下、PHY 侧的 RX 和 TX 对之间不能存在高电压。  

    如果断开中间抽头、可能会有电压、但我会假设电流相当低、无法损坏 PHY 的收发器。

    也许您可以测量3.3V 和 GND 之间 RX 和 TX 引脚上的二极管电压、并检查功能单元和非功能单元之间的电压是否不同。 我假设高压或反向电压会造成损坏、这会损坏 ESD 结构、您将能够测量短路或开路。

    如果中间抽头断开连接、我将在内部检查是否存在已知情况。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 RX 和 TX 线路上看到的10V 足以损坏 PHY。 需要防止这种情况的发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    谢谢、我们将添加电路来防止这种情况。

    此致、

    低