This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 到以太网转换器

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059656/lvds-to-ethernet-converter

主题中讨论的其他器件:DP83869HM

大家好、

我有来自光学收发器的位流输出、该输出端接在4个 SMA 连接器上、LVDS 接口中具有信号 TX+、TX-、RX+和 RX-。  

我正在寻找能够将低压差分信号(LVDS)转换为以太网双绞线的100Mbps 以上的收发器以太网 PHY。 理想情况下、如果有一些产品已经具有带 RJ45的评估板、因此我无需自行设计。

感谢您的帮助/建议、

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您要查找的 PHY 是 DP83869HM。 此器件还有一个带 RJ-45的 EVM。

    www.ti.com/.../DP83869EVM

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您推荐的 EVM。 遗憾的是、目前所有产品都缺货。 我至少需要3对...

    要添加信息 、我需要遵循以下内容。 它必须具备以下能力:

    PHY 必须符合 IEEE 802.3 100BaseTX 或100BaseFX

    PHY 必须支持100Mbit/s 全双工链路

    PHY 必须提供 MII (或 RMII/RGMII1)接口

    我还找到了该 EVM、 它应该起作用吗?

    我的候选人理论上:

    DP83826EVM  

    其他可能 的选项

    DP83822EVM

    DP83825EVM

    我不确定此 EVM 吗?

    DP83848K-MAU-EK

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我很难理解您对以太网的 LVDS 应用、但仍然具有 MII/RMII/RGMII 功能。 您能否提供方框图进行澄清?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我的错误。 有一个可通过光位流进行切换的光学层。 这在收发器内实现为 LVDS 信号,Tx +,Tx -,Rx +,Rx -。

    以太网 PHY 应将 LVDS 信号传输到 MII 接口、建议用于 etherCAT。 EtherCAT 就是最重要的。

    请参阅图:

    请告诉我是否仍可以添加内容。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83822就是您的最佳情况。 它支持 MII、具有用于 LVDS 的100Base-FX 连接、并且可以执行 EtherCAT。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gerome 的帮助。

    此致、
    Michael