This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DC1 REF2引脚中的上拉电阻

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060390/pca9306-pull-up-resistance-in-ref2-pin-of-pca9306dc1

器件型号:PCA9306

您好、先生:

REF2引脚上是否需要上拉电阻? (数据表中为200k Ω)。 如果没有它,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在 REF2引脚上具有一个200k Ω 的上拉电阻器到 VCC2、可确保在 passFET 上 Vref2和 Vref1之间的电流限制。 如果未实现200k 欧姆电阻器、并且 Vref2 >> Vref1同时 EN 处于高电平、则会在通 FET 上看到一条低阻抗路径、如果超过绝对最大连续电流消耗、可能会损坏 FET。  

    请参阅图8-1和图8-2之间的比较。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    最大持续电流是否为128mA?

    由于错误、我别无选择、只能在 VREF2上输入10K 电压。  是否适合1.8V/3.3V 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会导致大约0.1mA、这是安全的。