This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:TFP410反向引脚排列?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060571/tfp410-ep-tfp410-reverse-pinning

器件型号:TFP410-EP
主题中讨论的其他器件:TFP410

您好!

我正在评估 TFP410MEP DVI/HDMI 发送器。

大多数功能似乎都可以。 I2C 正在工作 RGB 数据被正确识别(H_RES 和 V_RES 寄存器正确)。

很容易就能测量 DVI 端引脚30和31上的像素时钟。 我曾希望 TXC+/-引脚或引脚22/21上的时钟输出。

根据数据表、引脚30/31是 TX2+/-。

是否有反向 DVI 引脚排列的版本? 如果是、该版本是否有数据表?

还有什么可能导致此问题的东西吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是预期行为、您能否共享原理图和示波器波形?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我终于解决了这个问题:

    TFP410通过其 NC 引脚确实具有未记录的输出通道交换功能、我们的评估设置无意中选择了该功能。