Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410-EP 主题中讨论的其他器件:TFP410
您好!
我正在评估 TFP410MEP DVI/HDMI 发送器。
大多数功能似乎都可以。 I2C 正在工作 RGB 数据被正确识别(H_RES 和 V_RES 寄存器正确)。
很容易就能测量 DVI 端引脚30和31上的像素时钟。 我曾希望 TXC+/-引脚或引脚22/21上的时钟输出。
根据数据表、引脚30/31是 TX2+/-。
是否有反向 DVI 引脚排列的版本? 如果是、该版本是否有数据表?
还有什么可能导致此问题的东西吗?
感谢你的帮助。