This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:为什么不使用"PNP 封装"具有数字 GND?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059889/xio2001-why-does-not-pnp-package-have-the-digital-gnd

器件型号:XIO2001

您好!

我有一个简单的问题。

XIO2001-PNP 为什么没有数字 GND?   XIO2001是否使用"散热焊盘"作为数字 GND?  

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 请注意 数据表的第140和141页。 在第141页上、外露焊盘 4.38mmX4.38mm、应具有9个过孔。

    此致、、Nasser