This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:支持 PCIe x1和 x2总线宽度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060566/ds160pr810-pcie-x1-und-x2-bus-width-support

器件型号:DS160PR810
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

尊敬的先生和女士:

DS160PR810的数据表中介绍了 x4、x8和 x16 PCIe 总线宽度支持。 DS160PR810是否还支持 x1和 x2链路宽度?

为了满足需求、我们使用 DS160PR810建立了 PCIe x8适配卡插槽、但仅连接 PCIe x1适配卡。 这是否起作用?

非常感谢。

此致
Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    是的、DS160PR810将支持 x1和 x2链路宽度。 或者、您也可以使用 DS160PR410、它只有4个通道。  

    请注意、我们建议使用50欧姆接地电阻器端接未使用的通道。  如果您未使用所有通道4-7、则将 PD1引脚拉高以将其关闭。  

    谢谢、

    David