Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A
下午好!
我们的设计在 自供电模式下使用1个 TUSB2077A、在自供电模式下与7个下行端口进行通信。 我们使用集线器对 在7个下行端口的每个端口上承载 PIC32MX270F512H 的设备进行编程。 顶级 TUSB2077A 通过 USB A 接头连接到 Raspberry Pi Zero W
当我们尝试对其中一个 PIC 器件进行编程时(由于 Raspberry Pi Zero W 的限制、我们一次只需要执行一个)、PIC 需要4.5分钟的时间擦除闪存并重新编程。
当我们尝试使用 Raspberry Pi Zero W 和 TUSB2077A 之间的 OTG USB 集线器对其中一个 PIC 器件进行编程时、USB 速度从1.0低速(1.5Mbps)提高到1.1速度(12Mbps)、编程需要1.5分钟。
我附上了 PCB 上当前使用的电路原理图。 您能否就这种情况的原因提供建议和建议?
我们尝试了以下几项:
-已验证 Pi 和 PCB 之间的电缆是 USB 2.0电缆
-阻抗匹配的 PCB 布线正确