This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810EVM:连接器和电缆

Guru**** 2758895 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060380/ds250df810evm-connector-and-cable

器件型号:DS250DF810EVM

你好,根特。

请问 DF810EVM 是否已焊接1x8 MXP 连接器?  此外、如果我们以25Gbps 速率运行、建议使用哪条电缆。 谢谢。

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    DS250DF810EVM 具有两个焊接的1x8 MXP 连接器(如 EVM 图片所示)。

    有关电缆建议、请参阅 EVM 用户指南的第24页。

    用户指南

    谢谢、
    Drew