This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114EVM:GUI 安装程序的运行时引擎版本

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP114, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060126/sn65lvcp114evm-runtime-engine-version-of-gui-installer

器件型号:SN65LVCP114EVM

在哪里可以找到包含 LabVIEW 运行时工程师的 GUI 版本? 在 我的 PC 上安装 slic426.zip 版本时无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在以下链接中找到具有运行时的 GUI 版本:

    https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德鲁-

    似乎没有 SN65LVCP114的附加配置文件(sigcon architect)-如何使 GUI 适用于 SN65LVCP114器件?

    我们可以看到 DS64BR111的"更新程序"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉、我们的大多数器件都使用 SigCon Architect GUI、我错误地认为这一个器件也使用了该 GUI。

    我认为我们没有带 LabVIEW 运行时的 GUI 版本、但我将与另一个团队成员联系、并在情况并非如此时向您进行更新。  您是否能够从 NI 的网站下载并安装运行时?

    https://www.ni.com/en-gb/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#306225

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-谢谢 Drew、这很有用。

    我们能否将 RTE 下载信息下载到 SN65LVCP114EVM 产品文件夹(或使用 RTE 构建 GUI 安装程序?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会考虑这样做、感谢您的建议!