This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:电池供电设备:在哪里耗散?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060447/tpd4e1u06-battery-powered-device-where-to-dissipate-to

器件型号:TPD4E1U06

大家好、

我的客户需要在电池供电设备中符合 IEC 61000-4-4标准。 由于这没有绝对接地、因此他们想知道如何最好地消散浪涌。 您是否建议在本例中将二极管连接到金属箔、或者您是否有更好的建议?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    对于不直接接地的电池供电系统、正确优化的接地方案对于确保系统级稳健性免受 ESD、EFT 和浪涌等高电压瞬变的影响至关重要。 如果可能、我会将保护二极管连接到机箱接地(如果有)。 良好的机箱接地将 能够耗散瞬态功率、而不会显著提高其 电压电势。 一些能量将以热量的形式耗散、其余能量将通过电容耦合随着时间的推移而放电到接地端。 如果没有可用的机箱接地、 通过缝合过孔连接的多个接地平面也是可以接受的、其行为方式也是相同的。 我建议阅读 ESD 布局指南应用手册、以了解有关此方面的更多详细信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva680/slva680.pdf?ts=1638979634484 

    此致、

    Matt Smith