This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:有关插座连接的问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060012/hd3ss3220-question-about-connection-of-receptacle

器件型号:HD3SS3220

大家好、团队、

我对多路复用器和插座之间的连接有疑问。

根据 EVM 用户指南、TX 引脚连接到 UFP 插座的 SSTX、 而 TX 引脚连接到 DFP 插座的 SSTRX。  

是否有它们的连接规则? 客户是否需要检查 UFP 或 DFP 并根据这些连接进行设计?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DFP 原理图可能错误、但让我确认一下。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    我正在等待您的确认。  

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于 DFP、设计人员只需交换多路复用器两侧的 TX 和 RX 即可轻松布局。

    此致

    Brian