This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:输出有一个阶跃

Guru**** 2909100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059863/max3222-output-has-a-step

器件型号:MAX3222

您好、E2E、

我们的客户正在评估该器件的 MAX3222IPWR 经过 PCN。
用于 PCN 的器件在输出波形上没有阶跃、在 PCN 之后的器件在输出上具有阶跃。

TI 是否了解此事件?
此事件是否会导致电气缺陷?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我想一下可能会导致这样的波形的原因... 1) 1) PFET 驱动高电平部分导通、而 NFET 驱动低电平转换打开、导致两者之间在一小段时间内发生竞争、从而导致您看到这一步。 2) 2)输出端采用某种导通 FET 架构(如电平转换器或多路复用器)、导致电平转换器/多路复用器的两侧等待电容负载均衡。 我假设#2不是这样,因为 RS232输出信号是多路复用器/移位信号的情况很少见.....  

    我已将此主题分配给我们的一位 RS232专家进行评论、但在平均时间内、您能否回答以下问题:

    a)您看到的该波形是否发生在多个器件中(例如10个器件中的10个器件或10个器件中的1个器件?)

    b)您是否有我们可以查看的原理图?  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bohi、

    感谢你的答复。
    a) 5个样本。 发生了什么。 该阶跃会随温度的升高而增大。
    b)我粘贴了。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    TOUT 的负载是多少? 除了二极管、还有其他负载吗? 电缆有多长?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电路没有负载、它是开路的。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    感谢您的信息。 这一步的原因就像 Bobby 提到的#1分一样。 鉴于电压电平和压摆率符合 RS-232标准、此行为不应影响系统性能、也不会引起可靠性问题。  

    此致、