This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:标准/唤醒行为与 SN65HVD251间的关系

Guru**** 2931040 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V, SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060140/tcan1044v-standy-wakeup-behaviour-vs-sn65hvd251

器件型号:TCAN1044V
主题中讨论的其他器件: SN65HVD251

尊敬的团队:

我们的客户正在考虑 使用 SN65HVD251的替代器件。 它们需要在低功耗模式下具有待机功能的器件。 器件必须始终"监听"并在接收特定帧时唤醒。 您能否确认 TCAN1044V 仅在接收到唤醒模式时唤醒? 这将使其不适合其当前应用。 产品系列中是否有任何其他器件的行为与  SN65HVD251相似?

还有其他要求:

隔离(NMEA2000),可在外部处理

- CAN + ISO 的低功耗< 1mW

-能够在低至3.9V 的电压下工作很短的时间

非常感谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    所有 TCAN 器件均通过唤醒脉冲唤醒、因此、如果客户无法使用这种功能、则所有 TCAN 器件都无法为其工作。 SN65HVD25x 器件是我们产品系列中唯一无法在唤醒脉冲上唤醒的 CAN 收发器。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您解释这一差异。  SN65HVD25x 器件 是合适的选择。

    此致、

    Daniel Waleniak