This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059942/tusb2046b-tusb2046b

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TUSB2036

你(们)好

 

我们使用一个 TUSB2036和两个 TUSB2046构建一个8端口集线器。 我们可以从 μ µC 中看到两个 TUSB2046都经过 TUSB2036。 但是、当我们尝试连接设备时、我们无法设置对话。 请参阅随附的图片、这是 DP 信号。 在空闲状态下、线路显示100mV。

请向我们提供 SoM 建议。

 

Jan-Petter Bakke

 e2e.ti.com/.../0410.USB-hub.pdf

e2e.ti.com/.../USB.SchDoce2e.ti.com/.../USB_5F00_interface.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan-Petter、

    一些意见:

    TUSB2046B 应将 BUSPWR 设置为低电平。  否则、主机控制器可能会根据预期的 USB 电流预算禁用下行端口。

    我没有看到连接到 TUSB2036的 TUSB2046B 的 DP 线上的1.5K 上拉电阻、需要在那里。

    我没有看到下游端口上的15K 下拉电阻、除了端口7、正常运行也需要这些下拉电阻器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们发现了低总线功耗、并对其进行了更改。 此外、还采用了1.5k 上拉电阻器。 所有下拉列表均位于表2中。

    Jan-Petter