This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:从 SATA 存储设备上的分区引导

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059077/tusb9261-boot-from-partition-on-sata-storage-device

器件型号:TUSB9261
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

您好 TI!

我正在研究用 TUSB9261 + SATA2到 SDIO 芯片替换 Cypress FX3S 芯片的可行性、 我查看了技术参考、并在8.1中的技术参考中找到"SPI 闪存器件包含在复位失效后加载到 TUSB9261的固件"。

这是否意味着将固件加载到 TUSB9261的唯一方法是通过 SPI? SATA 驱动器上是否不能有专用分区?

我还想知道我们对 TUSB9261固件的控制程度如何? 我们希望使其成为具有多种不同接口(目前为 MSC + HID + HID)的复合 USB 设备。 将来我们还想包括 CCID 智能卡接口、这是可行的吗?

此致!

Fujimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fujimi、

    正确的做法是、仅通过 SPI 闪存将 FW 上传到 TUSB9261。 TI.com 上提供了 TUSB9261 FW 源、供您调查并创建您自己的定制 FW。 我们对该源代码的支持有限、不支持客户实施。 TUSB9261不适用于 CCID 应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将浏览代码示例、如果我有其他问题、我将再次使用此 TT? 如果 是特定的内容、我将打开另一个、因为我想这是能够搜索论坛的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 以下位置找到了 TUSB9261的编译包:https://www.ti.com/lit/zip/sllc416

    我发送了一个请求,要求提供该软件包的源代码,但他们只是向我发送了相同的编译软件包.... 我已回复电子邮件帐户 ti_techdoc (位于) list.ti.com 和 hpa_mHR_techdoc_exportApproval (位于) list.ti.com、但不确定它们是否为受监控的电子邮件帐户。
    我不确定是否愚蠢、bin 和 hex 文件是源代码? 是不是因为我了解 CCStudio 使用 C 和 C++文件?
    此致!
    Fujimi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论何时您回复、都将重新打开此 TT。 源代码包应包含用于编译的 C 和 C++文件。  您是否使用 了以下链接?

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=314247∏_no=TUSB9261-SOURCECODE&ref_url=asc_hsdc_hsdc-hssc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 是的、问题已经解决、我不知道为什么你们需要批准该源代码包、 在自述文件、版权和清单中、他们都有"BSD-3-Clause "作为许可证... 我可能会在谷歌上找到它... 我遇到的问题是我们的电子邮件帐户、我们没有与公司名称"匹配"的域、因此客户支持给了我很多麻烦。

    感谢您关注这个 Malik! 这已解决。