尊敬的 TI
我从 MSP432E401YTPDT 和 TM4C1294NCPDT 获得了答案、即他们拥有 TI XDS110的最新原理图信息。
但是、本材料不包含与 XDS110 JTAG 仿真器相关的原理图。
您是否有任何有关 XDS110原理图的信息可供参考?
我需要开发自己的用于嘈杂开发环境的 xds110电路的人员的帮助。
此致、Choi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI
我从 MSP432E401YTPDT 和 TM4C1294NCPDT 获得了答案、即他们拥有 TI XDS110的最新原理图信息。
但是、本材料不包含与 XDS110 JTAG 仿真器相关的原理图。
您是否有任何有关 XDS110原理图的信息可供参考?
我需要开发自己的用于嘈杂开发环境的 xds110电路的人员的帮助。
此致、Choi
您好!
[引用 userid="87745" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1059854/why-s-the -xds110 to get-later-schure-informations"]我从 MSP432E401YTPDT 和 TM4C1294NCPDT 获得了答案、即他们拥有 TI XDS110的最新原理图信息。
但是、本材料不包含与 XDS110 JTAG 仿真器相关的原理图。
[/报价]如果您是指独立的 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)、遗憾 的是、它的原理图不是公开提供的。 唯一相关的公开可用原理图是 针对嵌入在 Launchpad 和开发套件中的版本。 抱歉。
Ki
尊敬的 Ki
不好! 我想知道独立的 XDS100调试探针。 我想知道带 USB 接口的 XDS110,它在 Windows PC 中连接 CCS。
我正在开发一种用于非常嘈杂环境的产品。 由于 JTAG 仿真器通常会失去通信、我想用增强保护电路来改进 JTAG 仿真器。
我想知道 TI 是否提供了可通过 USB 进行更新的参考电路。 我从 TI 听说 xds200和 XDS560已经停产、并被告知 xds110目前正在被大量使用。 我正在寻找 xds110电路。 它不是独立的 XDS100、而是通过连接到常用计算机而使用的 xds110参考电路图。
如果通过连接到计算机使用的 xds110产品的数据也被公开、我请求 TI 提供一个到 xds110产品电路图的链接。 大多数工程师需要具有 USB 或 eth 等通信端口的高性能隔离式 JTAG 仿真器。 我希望 xds110、xds200和 XDS560产品将作为解决方案分发、其形式可以通用开发。
此致、Choi
尊敬的 TI
我与 TI 签订了什么合同来开发 TI XDS 系列产品的私人或商业用途? 我想知道是否有相关程序或业务 条件。 或者、请将联系信息发送到以下电子邮件进行查询。 swchoi2020@evpart.co.kr
此致、Choi