This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:RGB 到 DVI、较低时钟速度

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN65LVDS311, TFP410, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060141/tfp401a-rgb-to-dvi-lower-clock-speeds

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401SN65LVDS311TFP410DS90CR288A

在9mhz 时钟下、24位 RGB 480x272有什么解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有能够支持该像素时钟频率的解决方案、

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于源是 WQVGA,您是否有任何具有 rbg24并对其进行升级/重新计时的内容,然后我可能可以馈送 tfp401?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65LVDS311是否可以工作? 然后、您可以使用  DS90CR288A 至 TFP410输出 DVI。

    谢谢

    David