This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:TPD4EUSB30DQAR:TPD4EUSB30DQAR 的 UL/IEC 认证

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059883/tpd4eusb30-tpd4eusb30dqar-ul-iec-certification-of-tpd4eusb30dqar

器件型号:TPD4EUSB30

您好、先生、  

 我的客户需要 TPD4EUSB30DQAR 的 UL/IEC 认证。请提供   如下所示的文件。谢谢。

  

 此致、

  Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    对于该器件、我们似乎没有该特定的认证。 您能否解释这是您的客户要求的原因?  

    此致、

    Matt Smith