This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:无磁性(电容耦合)模式是否同时支持 Base10和 BASE100?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059849/dp83826e-does-magneticless-capacitive-coupled-mode-support-both-base10-and-base100

器件型号:DP83826E

我看到过其他论坛帖子、这些帖子表明 DP83826通过其电压模式驱动器支持背板以太网而不使用磁性元件。 是否正确、是否已针对 Base10和 BASE100应用进行了测试? 是否还支持自动协商和 Audo-MDIX、或者是否需要在手动配置速度的情况下禁用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DP83826E 与无磁性应用兼容、并且支持自动协商/MDIX。

    此致、

    Gerome