This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988 EVM -配置文件

Guru**** 2767895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059974/tps65988-tps65988-evm---configuration-file

器件型号:TPS65988

您好!

我能否以.pjt 格式获得 TPS65988 EVM 开箱即用默认配置文件(project)。 我们在其中一个设计中使用 TPS65988 PD 控制器、并使用 EVM 对其进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anushree、

    加载 GUI 时、如果创建新项目、请选择 TPS65988作为器件、选择高级选项、然后选择双角色端口(DRP)、首选电源。

    这将创建一个与默认 EVM 配置相同的工程。  您将看到的唯一区别是、所使用的固件版本将是随 GUI 提供的固件版本、而不是在制造 EVM 时使用的版本。  它们可能不同。

    此致、

    卡盘